This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:占空比范围~100%

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5146, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045811/lm5146-duty-cycle-range-100

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件:LM25145LM5145

您好专家、

我在下表中发现 LM25145 LM5145和 LM5146都具有~100%占空比的特性、同时它们都是电压模式控制。

我还检查了这些峰值电流模式控制部分、在 EC 表中没有占空比说明。

我能否了解到:

正常降压控制器的典型占空比范围是多少?为什么?

此外、低于三电压模式控制器如何实现~100%占空比? 这里的特殊设计是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大占空比取决于 TOF-min 该规格应在数据表 EC 表中提供。

    dmax =(tsw - toff-min)/tsw、其中 tsw 是开关周期。

    列出的所有控制器都具有较低的 TOFF 最小值、因此具有较高的最大占空比。 一些控制器在压降附近折返 FSW 以提高有效 Dmax。

    此致、

    Tim