This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:100%占空比

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046061/tps62903-100-duty-cycle

器件型号:TPS62903

大家好、

我需要一个5~12V 输入和5V 输出/3A 电源转换器解决方案。

我 %到、我们有很多解决方案包括 TPS62903、它可以支持高达100%的占空比应用、我能说这是100 μ A、这意味着转换器可以像旁路模式一样在5VIN/5V 输出电压下工作?

 您是否认为 TPS62903适合我的规格需求?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    负载为0时、是、但您已考虑了高侧 FET 的电感器 DCR 和 Rdson 上的 IR 压降

    谢谢!

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Tahar。