This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:TTC 充电安全计时器不工作

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045767/bq24105-ttc-charge-safety-timer-not-working

器件型号:BQ24105

我们在 TTC 安全计时器引脚上使用68nF 电容器、该电容器应在大约3小时后停止充电。 使用老化的镍氢电池时、充电器继续在电压调节模式下运行超过8小时、我们尚未观察到计时器停止充电。 我们可以在 TTC 引脚上看到大约0.5V - 1.5V 电压范围的振荡波形。 是否知道为什么安全计时器不能按预期工作?

该电路符合应用手册、由5V 电源供电、其余行为符合预期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以提供原理图吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我发现了这个"问题"、这是由于设计造成的。 安全计时器实际上是按照设计工作的。 不过、稳压电压设置为3.0V。 镍氢电池充电时的电压通常为2.8V。 因此、一旦芯片超时、它就会检测到电池电压低于 Voreg - Vrch 并再次开始充电周期。 状态引脚的变化仅持续大约1秒、因此很难捕捉、并且似乎是记录器数据中的毛刺脉冲。 解决方案可能是将电压降低到2.85V -但需要进行测试以检查快速充电是否仍然可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    很高兴你能找到它!

    谢谢、

    Mike Emanuel