This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:LM5105的替代方案-是否必须使用自举二极管?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5105, LM5106, LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046003/lm5106-alternative-to-lm5105---bootstrap-diode-mandatory

器件型号:LM5106
主题中讨论的其他器件:LM5105LM5104

大家好、  

由于 电源问题、我的客户正在寻找 LM5105的替代产品。
一种替代方案是 LM5106、它没有集成自举二极管、因此似乎需要外部自举二极管。  
但是、在布局示例中、不包含该二极管。  

因此、问题是:是否必须在 LM5106中使用自举二极管、或者是否可以将其用作 LM5105的直接替代器件、而无需对布局进行额外的更改?  

提前感谢、  

Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    如前所述、LM5106没有集成自举二极管。 自举二极管是驱动器高侧正常工作所必需的、因此它是必需的。 此外、我检查了数据表中的所有图、它们都有外部自举二极管。 如果您参考 PCB 布局示例、该图中确实没有自举二极管。 布局示例中没有列出 RT 电阻器和输入引脚等内容、因为其目的是展示放置 FET 和电容器的最佳方法。  

    谢谢、

    Alex Mazany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    感谢您的快速响应。  
    因此、如果 LM5106不能用作 LM5105SD/NOPB 的引脚对引脚替代产品、是否还有其他引脚兼容的替代产品?
    到目前为止、我找不到任何内容。  

    谢谢、  
    Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    遗憾的是、我们没有 LM5106的直接替代产品。 LM5104有一些相似之处、但其引脚排列不同、因此也不会直接插入。  

    谢谢、

    Alex Mazany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,这正是我所期望的。 不过,感谢这次会议的形成。