This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20的处理时间

Guru**** 2537420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045995/tps543c20-transaction-time-of-tps543c20

器件型号:TPS543C20

您好!

 TPS543C20的总处理时间(从 EN 到 OUT Put 电压的90%)是多少?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    TPS543C20从 EN 变为高电平直到器件开始开关并根据数据表第7.5节中的以下项目开始启动、具有512uS 的延迟。

    在512uS 延迟之后、达到输出电压90%所需的时间将取决于所选的软启动时间、该时间 根据引脚37与 AGND 之间连接的电阻进行设置。

    一般而言,从 EN 变为高电平直到输出达到其设定点的90%的时间可以按如下公式计算:T= 512us + 0.9*t_ss 其中 t 是您在问题中提到的事务时间、t_ss 是使用引脚37和 AGND 之间的电阻器设置的软启动时间。 例如、如果我们要使引脚37保持断开状态、这会将软启动时间(t_ss)设置为4ms。 然后,事务时间可按如下方式计算:t= 512us+ 0.9*4ms= 4.112ms。

    此致、

    Alec Biesterfeld  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Alec Biesterfeld