This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:VBIAS 和 VIN 排序

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045933/tps22976-sequence-with-vbias-and-vin

器件型号:TPS22976

大家好、

TPS22976是否具有  VBIAS 和 VIN 的电源序列?

如果我的客户设计 VIN 1和2先到后再接通 VBIAS、将有任何风险?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TPS22976不需要任何电源定序即可正常工作。

    VBIAS 可以在 VINx 之后变为高电平。

    唯一的问题是当 VIN 为高电平且 VBIAS 为低电平时、我们不建议在该模式下运行。 如果 VBIAS 电压变为高电平、然后启用通道、则可以接受。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  Shreyas。