This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:支持 TPSM8A29电流限制

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A29, LMZ31704, LMZ31710, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043338/tpsm8a29-tpsm8a29-current-limit-support

器件型号:TPSM8A29
主题中讨论的其他器件:LMZ31704LMZ31710LMZ31707

您好!

由于  没有库存、我们希望将具有 LMZ31710、LMZ31704、LMZ31707直流/直流开关稳压器的现有设计替换为 TPSM8A29。

使用  TPSM8A29上的电流限制引脚(TRIP)、我们能否将其配置为自定义 电流额定值。 这样做会稳定吗?

TPSM8A29 中有 多种开关频率,拥有这些频率有哪些优势? 如何选择正确的模式和合适的频率?

不使用应用原理图中显示的8个输出电容器、我们是否只能使用4个电容器? 如果是、我们需要增大 输出电容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibia、

    我们的美国团队将进行检查、然后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    访问 webench.ti.com 并搜索 TPSM8A29并创建设计。

      数据表中的公式5描述了第17页上的 RTRIP 设置。  

    2.  一般而言,较低的开关频率可提高效率, 较高的开关频率可缩小尺寸。  

    webench 以小尺寸或高效率作为设计目标、创建参考设计

    3.  8x47uF 可替换为4x100uF, 或使用 webench 设计器选择不同的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于这是一款产品处于预发布状态、我们能否在最终 设计中使用它。 该产品投入生产并在市场上上市的时间是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2021年11月15日左右是发布日期。   

    该产品不会发生变化、 即该器件

    该产品基于已发布一年多的时间。