This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61060:以电阻负载启动

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041535/tps61060-startup-with-resistive-load

器件型号:TPS61060

您好的支持团队。

请告诉我、在使用电阻负载启动时、为什么必须将其保持在低于预充电电流的水平、如下面的数据表所述?
目前、我的客户遇到由于电阻负载而导致的启动故障。

最好的服务

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队。

    你有更新吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队。

    您能向我们提供有关当前情况的信息吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke、我仍在处理此问题、并将尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      根据我的理解、如果启动负载电流大于预充电电流、由于电阻负载、预充电电压永远不会增加以满足 Vo=Vin-0.3V 要求、这意味着转换器将保持在软启动阶段、而不会进入正常开关模式。 如果 启动负载电流小于预充电电流、则不会发生这种情况。

     我可以询问运行条件吗? 详细信息如何重新评定启动故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mason-San

    感谢您的回答。

    我的客户遇到电阻负载启动问题。

    它们的使用条件如下。

    Rs=2.1 Ω  

    Rload = 50 Ω(电阻负载)

    VIN=3.3V

    ILEed = H 电平(连接至 VIN)

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      根据您的设置(ILED= H 电平、Rs=2.1欧姆)、 最小负载电流将大于100mA 的预充电电流。 由于没有用于修改软启动逻辑的外部引脚、我们可能需要降低纯阻性负载的负载电流或在输出侧添加电容器。

    Mason