This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:可堆叠1S 电池保护器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045821/bq2980-stackable-1s-battery-protector

器件型号:BQ2980

我以前曾问过这个问题,但答案不清楚。

我希望能够堆叠1S 电池保护电路、即每个1S 电池组都有自己的保护电路、然后我将这些保护电路串联放置、形成一个12S 电池组。

充电器位于整个12S 电池组上。

我被告知、如果在整个电池组充电期间单个1S 电池组出现开路、那么 FET 将会看到整个反向电压?

是否有任何专门允许堆叠的1S 保护器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    该器件无法堆叠、我们没有能够堆叠的1s 器件。 但是、我们有许多可堆叠的器件可用于多节串联电池、您可以在此处找到它们:  

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/products.html#p1152max=5;16 

    我们的产品能够同时保护多节串联电池、您可以查看页面并找到适合您需求的器件。

    我们产品的大多数 EVM 原理图都包含反极性保护电路。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon