This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压 IC 建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045783/buck-boost-ic-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS552882TPS54531

尊敬的 SIR:14.4V ~ 16.8V (4S2P 电池组)的输入电压需要转换为14.5V、最大输出电流为6A。 您是否有合适的 IC 建议? 您能否提供建议的电路? 非常感谢!Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢您、您可以考虑使用 TPS552882并使用 WEBENCH 获取推荐的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

      tps54531能否实现14.4V ~ 16.8V 输入和14.5V 6A 输出? 可以实现 Tps552882、但价格有点高。

    请帮助我们确认,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS54531是一款降压转换器、无法生成高于输入电压的输出电压。