This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:PMBus 地址问题

Guru**** 2514885 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045583/ucd90160-pmbus-address-question

器件型号:UCD90160

尊敬的团队:

您能帮助回答以下客户问题吗?

我希望您澄清一个我认为没有明确定义的关于 UCD90160的主题。

 数据表通道7.4.20介绍了如何选择器件 PMBus 地址以及应避免使用哪个地址。

 由于第一行和最后一行似乎缺乏信息,表8似乎不一致,因为"开放"和"短" 代表阻力,因此应在另一列中。 此外、没有与"open"和"short"关联的地址库。

 例如、表9指出13是有效地址。 根据表8上方的公式、VAD0x 都需要设置为1。 但是、表8未提供设置该地址所需的电阻值。 根据表8,第一个可用地址是52(12*4+4),与表9相矛盾。

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您看表后面的第一句、就会清楚地看到126 (0x7E)是简短或开放式案例的地址。

    表9是 PMBus 规范允许的地址、 但 UCD90160支持的地址由公式12 X Bin (Vad01)+ bin (Vad00)定义。

    地址52是 PMBus 规范允许并受 UCD90160支持的有效地址。 请参阅表9中的"13-125"行。   

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的回复(直接回复时遇到问题)

     

    嗯,我想我错过了表正下方的第一句话,但它没有回答我的问题。 我原始邮件中的最后一段询问如何设置地址13,例如,地址12*1+1,但表8的地址单元从4开始。 如果我想连接地址箱1/2/3、需要连接哪些电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如之前的答复中所述、表9定义了 PMBus 规范允许的地址。 但 UCD90160并不支持 PMBus 允许的所有地址。 您只能获得由12XBIN (Vad01)+ BIN (Vad00)定义的地址。

    此致

    Yihe