This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:修改频率

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044324/tpsm82821-modify-frequency

器件型号:TPSM82821

大家好、

你好。

是否可以修改 TPSM8282x 系列的固定频率?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    使用 TPSM8282x 系列时、无法更改频率。

    您在寻找什么频率? 我可以向您推荐一种替代方案。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    它们 使用 TPSM82821来实现1A、200mA 和144mA 电源轨。 webench 仿真显示了不同的开关频率与负载。 它们需要针对所有负载固定4Mhz。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TPSM82821 在中等到重负载条件下以 PWM (脉宽调制)模式运行、在轻负载电流条件下以 PSM (省电模式)运行。 在 PWM 模式下、转换器以其4MHz 的标称开关频率运行、在输入电压范围内具有受控的频率变化。 随着负载电流降低、转换器进入省电模式、从而降低开关频率、从而在整个负载电流范围内实现高效率。

    如果他们希望在整个负载范围内具有相同的开关频率、则需要选择此器件的强制 PWM 版本。 对于强制 PWM 器件中的重负载和轻负载、开关频率将相同。 如果客户有兴趣、我们可以离线讨论。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们没有听到您的反馈。 您是否需要有关此主题的进一步支持?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    很抱歉、我没有收到客户的任何回复、但我认为此 TT 现在可以关闭。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的确认。 如需更多支持、请打开新主题或直接向我发送电子邮件。

    此致、

    Febin