This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044830/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

你(们)好  

我使用 BQ24610 IC 为锂离子电池组(3S-6S)充电。 我有评估板、并根据数据表进行工作。 对于我的应用、我通过 DAC 控制 VFB (电池端子电压的反馈、在内部与2.1V 进行比较)。 虽然 DAC 实现在 CC 模式下工作正常、但当端子电压达到稳定电压(即、VFB 达到2.1V)时、它不会进入 CV 模式、而是关闭充电并显示充电完成状态。  

因此、我缺少 CV 操作模式。 以某种方式、从 CC 到 CV 的切换未发生。 是否有人遇到过这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用真实电池或四象限电源进行测试? 如果我错了、请纠正我的问题、但您直接在 VFB 引脚上施加电压?

    如果 VFB 引脚被强制高于2.1V、充电将停止。 您需要的是在电池上感应电压的设置。 这将使充电器能够在保持 SRN 电压的同时缓慢降低充电电流、直到电池电压与所需的调节相匹配(或直到终止发生)。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢快速响应。

    我正在使用真实电池(3S)进行测试。 我移除了 R26 (0欧姆)并连接了 ADC 以测量电池的端子电压。 然后、根据 ADC 读数、将生成 DAC 输出电压。 我已经校准了 ADC-DAC 系统、当电池端子电压达到12.6V 时、DAC 的 VFB 为2.1V。  

    因此、我不会强制 VFB 为任何值。 它与 ADC 值呈线性关系。

    此致

    Ankit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

      您的 DAC 的输出是什么?它有何相关性? 您无法移除 R26。 这是对转换器的反馈。 您在 CC 中没有发现问题的原因是充电是调节电流。 当充电器进入 CV 阶段时、它应该调节电压、但它不会感应实际电池电压、并且无法调节。 它将会终止、因为您在 VFB 引脚上输出2.1V 电压。  

      这个 ADC/DAC 执行是不可行的。 您可以根据需要使用它来读取电压、但断开 VFB 路径将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

      我正在实现这一点、DAC_OUTPUT = k * ADC_INPUT 始终保持不变(因此即使在 DAC_OUTPUT 达到2.1V 后、它也会根据实际电池电压而变化)。 因此、我尝试通过校准来提供实际电池电压(但我知道这并不完美、但我可以通过更好的 DAC、ADC 来改善这一点)。  

    根据我的理解,当 VFB 达到2.1V 时,IC 将进入 CV 阶段。 之后、IC 应调节相同的电压(如果是3S、则为12.6V)。 我认为 ADC-DAC 组合中的响应延迟与调节电压所需的响应不符。 那么、如果我尝试缩短 ADC-DAC 系统的响应时间? 你建议什么、我应该尝试这样做吗?

    此致

    Ankit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    我们下周再见。  

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复、我还在寻找解决方案的可行性。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    正如 Kedar 所说、您无法移除 R26。 这是来自电池电压的反馈。 您无法使用 DAC 和 ADC 来替代来自电池电压的反馈。 您的设置将无法正常工作、并且在 VFB 达到2.1V 时会立即终止、而不是执行 CV 模式。

    断开 VFB 将不起作用。 请将输出端到 VFB 引脚的电压反馈保持在适当位置。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    正如 Kedar 所说、您无法移除 R26。 这是来自电池电压的反馈。 您无法使用 DAC 和 ADC 来替代来自电池电压的反馈。 您的设置将无法正常工作、并且在 VFB 达到2.1V 时会立即终止、而不是执行 CV 模式。

    断开 VFB 将不起作用。 请将从输出端通过电阻分压器到 VFB 引脚的电压反馈保持在适当位置。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的帮助。  

    此致、

    Ankit Mishra