This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543320:无输出

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045559/tps543320-no-output

器件型号:TPS543320

尊敬的先生/女士:

我有5个 具有各种输出电压的 TPS543320RPYR、其中一个没有输出电压。
+12V 输入和+5V5输出@ 2A
有什么建议要去哪里?

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我在原理图上看不到任何明显的错误。 以下是我对调试的建议。

    1.仔细检查所有部件,确保它们都正确无误。 确保 Cboot 为0.1uF、具有正确的降额电压。  

    2.确保所有组件连接正确。 无冷焊料或焊料较差。

    3.测量 BP5引脚以确保其电压正确为4.5V。 确保正确应用了12V 输入电压。

    4.测量 EN 引脚以确保其为高电平。

    5.仔细检查布局以确保一切都正确。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢你的答复。
    我已经检查了1到5、它们看起来很好。
    所有5个 TPS543320器件的布局都相同。
    输出测量值为0.4V
    输出电阻高于3K 欧姆。

    Joe、您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    快速更新。
    我更换了控制器、仍然是同一问题、没有输出(实际上是+0V4)
    我进行了一些更改来隔离负载和控制器输出+5V5。
    在通电时、所需电流超出预期。
    看起来它可能会进入电流限制模式?
    我将对电源轨进行工作台供电、并查看它所需的电流。

    Joe、您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    好的、 TPS543320在部分负载隔离的情况下运行时没有问题。

    感谢你的帮助。

    Joe、您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的告知。 我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy