This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386-Q1:稳态和跳跃模式

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045414/tps54386-q1-steady-state-and-skip-mode

器件型号:TPS54386-Q1

尊敬的

    TPS54386TPWPRQ1、芯片何时进入稳态并跳过? 是否有任何方法强制它进入稳态模式? 我们的负载电流相对较小。 目前、产品有时会在稳态和跳跃之间来回切换、这使得产品的传感器噪声有点大。 是否有任何方法可以直接进入稳态模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond  

    当电感器峰值电流<~600mA 时、IC 将进入跳跃模式。  

    避免跳过模式有2种变通办法:  

    1.增加虚拟负载。  

    2.降低电感。