This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:当输出控制信号= GND 时、TL494的最大占空比是否可以超过45%

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045632/tl494-can-the-max-duty-cycle-of-tl494-be-more-than-45-when-output-control-signal-gnd

器件型号:TL494

大家好、TI 的专家:

   我想构建一个电压控制 PWM 发生器电路--- PWM 信号的占空比随输入电压成比例变化。 占空比可能在10%到90%之间。

我发现 TI 在 模拟工程师电路中有一个参考设计:放大器 ZHCA756A–2018年1月–2019年1月修订版、但所有组件的总成本太高。

因此、我想用 TL494来示例。 但我有一些问题。 以下内容:

A:我能否连接误差放大器的反相输入(引脚2)和反馈(引脚3)。 一起使用误差放大器作为单位增益缓冲放大器。

B:数据表显示、当 DTC = 0V 时、输出最大占空比= 45%、如果输出控制(引脚13)= GND、最大占空比是否可以超过45%?

C:满足我的需求的任何其他推荐计划、TL494仅低于0.2美元。

真诚地感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过以下一项或两项获得90%的效率:

    将输出控制(引脚13)接地。 (禁用触发器)
    将 C1和 C2连接在一起、并将 E1和 E2连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 A:是的、您可以 连接误差放大器的反相输入(引脚2)和反馈(引脚3)。