请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL494 大家好、TI 的专家:
我想构建一个电压控制 PWM 发生器电路--- PWM 信号的占空比随输入电压成比例变化。 占空比可能在10%到90%之间。
我发现 TI 在 模拟工程师电路中有一个参考设计:放大器 ZHCA756A–2018年1月–2019年1月修订版、但所有组件的总成本太高。
因此、我想用 TL494来示例。 但我有一些问题。 以下内容:
A:我能否连接误差放大器的反相输入(引脚2)和反馈(引脚3)。 一起使用误差放大器作为单位增益缓冲放大器。
B:数据表显示、当 DTC = 0V 时、输出最大占空比= 45%、如果输出控制(引脚13)= GND、最大占空比是否可以超过45%?
C:满足我的需求的任何其他推荐计划、TL494仅低于0.2美元。
真诚地感谢您!