This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:LiFePO4支持 BQ34110 -状态的0%

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044448/bq34110-lifepo4-support-with-bq34110---0-of-status

器件型号:BQ34110

您好!

我将 BQ34110与 LiFePO 电池搭配使用、标称电压为48V。  它是15节电池。 我在电池充满电(电压不超过53V)时设置分压器。 当我使用电压数据命令(0x08)读取电压时、我读取的值是正确的(53000mV)、但使用相对充电状态命令、我读取的电荷为0%。

我需要配置其他寄存器吗?

谢谢

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您是否已将日志提交到 GPC CEDV 工具以获取必须上传到监测计的.gg 文件? 此外、由于这是 CEDV 监测计、它将更加依赖库仑计数进行电压校正。

    www.ti.com/.../GPCCEDV

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我会尝试的!