This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62410:TPS62410替代 TPS62420?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62410, TPS62420, TMS320F28377D, TPS62421, TPS628511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041734/tps62410-tps62410-as-replacement-for-tps62420

器件型号:TPS62410
主题中讨论的其他器件: TPS62420TMS320F28377DTPS62421TPS628511

您好!

我们的现有设计使用 TPS62420为 TMS320F28377D MCU 以及3.3V 电源轨上的其他器件提供1.2V 和3.3V 电源。 但是、看起来库存在明年左右就已经被清除了。 我能找到的最匹配项是 TPS62410。 以下是我在比较数据表中看到的差异:

TPS6242x 数据表涵盖了 TPS62420和 TPS62421、后者是固定输出版本。 TPS62410数据表还提到了"固定输出版本"。  TPS62410的两个输出是否可通过电阻分压器设置、直至输入电压上升?

TPS6242x 的额定输出电流为600/1000mA、TPS62410的两个输出均为800mA。  对于我的用例来说不是问题。

还有其他我应该注意的吗? 我看到了有关  TPS62410的稳定性/过冲问题的其他几篇文章、反馈方面可能也有一些差异...?

 

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的提问。

    你是对的。 TPS62410的两个输出轨均可通过 FB 电阻分压器进行设置。 它可以支持0.6V 至 Vin 的输出电压范围。  

    如果您将您的解决方案从 TPS62420更改为 TPS62410、只要它满足您的负载电流要求、我就不会感到任何担忧、因为这两种器件具有相同的内核设计。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    只是一个软提醒。

    您还有其他疑问吗? 如果没有、我将关闭该线程。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、感谢您的反馈。

    还有一个问题:如果我只需要一个单输出电源轨、您是否可以建议使用与  TPS62420/TPS62410类似的其他器件? 开关频率、反馈控制器、启动行为在这里至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    您可能希望考虑 TPS628511、它可以支持高达1A 的负载电流。 它的开关频率为2.25MHz、反馈控制电路与 TPS624x0几乎相似。 它还具有  SS/TR 引脚、可用于对输出电压斜升时间进行编程。

    此外、由于功率 FET 的导通状态电阻低得多、并且解决方案尺寸更小(30mm^2)、因此可提供更高的效率。 请参阅  以下链接中的数据表和评估板。

    DS: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps628510.pdf?ts=1634017889696&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS628510

    EVM: https://www.ti.com/tool/TPS628511EVM-139

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您还有其他问题吗?  

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我要关闭线程。 如果您有其他查询、您可以重新打开它。

    此致、

    Excel