This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:卡在分类阶段

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375, TPS2378, TPS23755, TPS23753A, TPS23758, TPS2375EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045647/tps2375-stuck-in-classification-stage

器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件: TPS2378、、、、

大家好! ´s Pablo、我是第一次使用 TPS2375!

我使用的是支持 PoE 的开关、我使用的是参考原理图:

当我连接以太网时、我会得到检测和分类信号、这是应该的信号、但它在分类阶段会出现问题、Vdd 会达到23V、Vrtn 也必须是该阶段。 则不会进入加电阶段。  

那么、我使用的原理图完全相同、但没有得到相同的响应、我可以检查什么?

非常感谢、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    您能否通过发送原理图进行确认? 元件尺寸、类型(电解电容与陶瓷电容)和额定电压/功率对于器件选择都很重要。  

    我建议订购 EVM、可能是 TPS2378 EVM 来比较波形。  

    最后、我建议考虑将 TPS2378用于独立 PD 器件。 我们还有集成了 PWM 控制器的器件、例如 TPS23753A、TPS23755和 TPS23758。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、有关 PoE 的更多信息、请参阅我们的培训页面:

    https://training.ti.com/power-over-ethernet-poe-training-series

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复!

    我使用的原理图如下:

    这些组件包括:

    1. C10、0805封装

    2 、R5、R6、R7、R8、R9、0402封装

    3. C11、电解电容器、E5-10

    对于电压、我们将 DP 连接到 PoE 注入器或 TP-Link PoE 开关。

    它连接到直流/直流降压稳压器以生成5V 电源(lv2862xlvddcr)、但即使断开连接、我也会得到相同的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    0402电阻器无法处理分级电流、检测电流或浪涌电流限制。 这些组件需要更大。  

    我建议查看 TPS2375EVM、它具有所有这些器件的特定器件名称。  

    此外、请注意、此 IC/EVM 于2004年发布、我们有多代新产品、集成了许多功能、如电流限制。 我强烈建议考虑使用 TPS2378。 谢谢。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我们将回顾  TPS2375EVM 以使用完全相同的器件。 如果无法解决问题、我们可以尝试使用 TPS2378型号。

    此致、

    Pablo。