This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:如何延长软启动时间

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044768/ucc256404-how-to-extend-the-soft-start-time

器件型号:UCC256404

大家好、

我想延长软启动时间、但我无法从相关文章中了解如何设计。
请告诉我哪些引脚以及我应该如何设计它们。

此致。
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您需要增加 CLL/SS 电容器值以增加软启动时间。 此外、软启动时间受初始 LL/SS 引脚影响。 您可以在数据表的第63页找到软启动计算  

    具有超低可闻噪声和待机功耗的 UCC25640x LLC 谐振控制器数据表(修订版 E)(TI.com)

    您还可以使用设计计算器查找这些无源组件值来更改软启动。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc675

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta

    感谢您的回复。
    这是否意味着连接470nF 电容器时的最大值?
    软启动时间是否可以比这更长?

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    如我在上一篇文章中所述、您 可以使用 设计计算器根据软启动要求查找软启动引脚的电容值。 您可以通过增加 BLK 启动阈值电压来进一步增加 LLC 启动时间。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta

    感谢您的回复。
    我无法连接大于470nF 的电容器、如数据表6.3中所示、对吧?
    您确定这是最长的时间吗?
    如果我想使其更长、我是否必须将阈值电压设置为更高?

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    你是对的。 连接的电流不能超过470nF。  

    设置 BLK 起始值:

    您可以观察到、当 PFC 输出电压达到 Vbulk 启动阈值电压时、LLC 开始开关。 因此、通过更改该值、您可以进一步延迟 LLC 的启动时间。 您可以参考数据表的第57页来设置 BLK 开始和停止值。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢你的帮助。
    我与我的客户交谈、如果他有任何问题、我会告诉您。

    此致。
    Ryu。