This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630242:在 TINA-TI 中没有#39;t 获得恒定3V3输出!

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630242, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044021/tps630242-didn-t-get-constant-3v3-output-in-tina-ti

器件型号:TPS630242
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好。

对于我们的项目、我们选择了降压/升压转换器(TPS630242)来获得恒定3V3。  

电池电压为2.5V 至4.2V (1S1P)。 我们在 TINA-TI 的帮助下模拟了 TPS630242。

仿真时、我们得到的是3.4V 而不是3V3。

此处连接仿真电路及其结果。

谢谢、此致、

Sneha.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Sneha、

    我使用 PSpice for TI 进行了仿真、结果随附。  在重负载和轻负载条件下、输出电压正确为3.3V。  

    实际上、附加结果中存在压降、您能帮您进行一次双重检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的@Tao Zhang

     我没有在转换器上施加任何负载。

    加载后、我得到2.5V 至4.2V 的恒定3V3电压。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sneha、

    似乎我 根本没有提供任何有效的帮助。   感谢您的工作。

    此致

    TAO