请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC33063A 你(们)好
我的客户提供反馈 的 MC33063A 不适用于4V 至36V 升压应用、并想知道 TI 是否有引脚兼容的替代产品
但是 、根据 生产文件夹页面上的说明、MC33063A 似乎支持4V 至36V 升压应用

您能否帮助确认可行性并为这次机会推荐一些不错的选择? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.