This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:PGND 的可接受焊接百分比

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044269/tps548a28-acceptable-soldering-of-pgnd

器件型号:TPS548A28

您好!

我的客户对11至18引脚(PGND)的焊接有疑问。
数据表第47页显示了电路板布局示例、一个11至18引脚的焊盘图案。
必须通过焊接连接此焊盘图案的百分比是多少?
换言之、为了保持良好的热性能和电气性能、可接受的空隙百分比是多少?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模板设计图显示了89%的覆盖范围。   我正在与封装团队合作、以获取任何其他信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是否收到了封装团队的反馈?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    David 正致力于此工作。 很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于可靠性原因、空隙不应超过30%、而热阻不应超过50%(Theta Ja)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺