请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548A28 您好!
我的客户对11至18引脚(PGND)的焊接有疑问。
数据表第47页显示了电路板布局示例、一个11至18引脚的焊盘图案。
必须通过焊接连接此焊盘图案的百分比是多少?
换言之、为了保持良好的热性能和电气性能、可接受的空隙百分比是多少?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户对11至18引脚(PGND)的焊接有疑问。
数据表第47页显示了电路板布局示例、一个11至18引脚的焊盘图案。
必须通过焊接连接此焊盘图案的百分比是多少?
换言之、为了保持良好的热性能和电气性能、可接受的空隙百分比是多少?
此致、
希拉诺