This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:在电流非常低的系统中挑选 MOSFET,Vds 仍为25V?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25175, CSD13381F4, BQ2973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045220/bq2973-picking-a-mosfet-in-a-very-low-current-system-vdss-still-25v

器件型号:BQ2973
主题中讨论的其他器件:BQ25175CSD13381F4

您好!

我 使用 BQ29733 (Vocc/Vocd 为-100mV/120mV)来保护 VARTA CP1654锂离子155mAh 电池。
系统使用150mA 的充电电流、系统仅需要10mA (平均值)。
PACK+将连接到专用充电器 BQ25175、并连接到 USB 端口。


Varta CP1654 A4最大放电= 3.5CA = 542mA
Varta  CP1654 A4最大电荷= 2.5CA = 387mA

因此、我首先 选择了由 VARTA 指定的 CSD17483FA 250m Ω FemtoFET、其中给出了:

RDSon = 210m Ω(25°C、VGS 3.5V)
->最大放电= 286mA (1.91C)
->最大充电电流= 238mA (1.59C)

Rdson 最大值= 280m Ω(25°C、VGS 3.5V)
->最大放电= 214mA (1.43C)
->最大充电电流= 179mA (1.19C)

如您所见、Rdson 的最大值使得允许的最大充电距离电池功能太远、并且与使用的充电电流太近。
我是否过度思考?


我现在介绍180m Ω  FemtoFET CSD13381F4:

RDSon = 150m Ω(25°C、VGS 3.5V)
->最大放电= 400mA (2.58C)
->最大充电电流= 333mA (2.15C)

Rdson 最大值= 200m Ω(25°C、VGS 3.5V)
->最大放电= 300mA (1.94C)
->最大充电电流= 250mA (1.61C)

更好的做法是 、当 BQ2973 数据表中提到25V 时、VDSS 为12V。

下面是我的问题:

  1. 为什么选择 VDSS 为25V 的 MOSFET 如此重要、如规定的那样?
  2. 为什么将 PACK-和 V-输入提供为最小值"BAT–28"伏特? "28"来自哪里?
  3. 如果 BAT 非常低、假设2.7V、V- 可以设置为25.3V? 如何实现?
  4. Rdson 在-10°C 或10°C 时会发生什么情况? 为何数据表 仅提供25°C 和125°C 时的 Rdson 曲线? 最好具有至少3个温度+所有 VGS 额定值的曲线。

如果您有任何疑问、请随时提问、
感谢你能抽出时间。

此致、
Steven Valsesia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    1.选择 VDSS 为25V 的 MOSFET 为何如此重要?

    MOSFET 的选择基于您自己系统的设计参数、VDSS 为25V 的 MOSFET 特定于 数据表第12.2.1节中给出的示例设计值。 由于您的系统为低电流、我不认为 VDSS 需要为25V  

    2.为什么 PACK-和 V-输入被赋予最小值"BAT–28"伏特? "28"来自哪里?

    这是 V-引脚可能达到的绝对最小值。 它是 器件的物理阈值。 这可能是 IC 设计的一个特征。

    如果 BAT 非常低、比如说2.7V、V-可以设置为25.3V 吗? 如何实现?

    V-不会设置为25.3V、这只是 V-引脚可以接收的绝对最小电压、但它可以是最小值和最大值之间的任何值  任何超出此范围的电压都可能损坏 IC。

    10. Rdson 在-10°C 或10°C 时会发生什么情况? 为何数据表仅提供25°C 和125°C 时的 Rdson 曲线? 最好具有至少3个温度+所有 VGS 额定值的曲线。

    这是您必须向负责 MOSFET 的团队提出的问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、

    这对我来说现在更有意义。

    在考虑4.275V 过压保护的情况下、您如何理解表10.1中的"4.5V 至7V"输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我想这些输入电压将以连接到系统的充电器为基准。  BAT 引脚的输入电压最高可达8V。 您的电池电压不会变得如此高。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon