This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS549D22:不使用 PMBus 接口时如何处理 PMBus 引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22, TPS548B22, TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045749/faq-tps549d22-what-to-do-with-the-pmbus-pins-when-the-pmbus-interface-is-not-used

器件型号:TPS549D22
主题中讨论的其他器件: TPS548B22TPS548D22

根据可用电源的不同、客户可能会问他们是否可以使用 TPS549D22或 TPS549D22等 PMBus 器件来代替没有 PMBus 接口的引脚对引脚对应器件、例如 TPS548D22或 TPS548B22。 在这种情况下、客户通常无法推动 PMBus 通信、更喜欢直接替换解决方案、因为他们愿意探索的主要选择是物料清单(BOM)更改。 这样做时、只要应用可以接受只能通过 PMBus 访问和/或编程的默认器件参数、就完全可以使用 PMBus 器件来代替非 PMBus 器件而不进行 PMBus 通信。 通过 PMBus 访问的器件存储器中包含的这些参数通常包括补偿设置和开关频率等项。

当不使用 PMBus 系统时、TI 通常建议将 PMBus 连接(时钟、数据和警报)接地、以便大大减少通过未端接引脚进入器件的任何噪声。  但是、如果 PMBus 接口无法接地、也可以将 PMBus 引脚保持悬空。 然后、该器件将按照器件存储器中包含的默认编程操作参数在无需外部通信的情况下运行。 这样、在将 TPS548D22替换为 TPS549D22等情况下、可以将引脚对引脚兼容的 PMBus 器件放入非 PMBus 器件封装中、而无需更改 PCB 布局、只需对物料清单(BOM)进行微小的更改。 请再次注意、只有通过 PMBus 才能访问的默认参数对于应用来说必须是可以接受的、这样才能成为有效的解决方案。