This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 SOC 计算不准确

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042831/bq34110-bq34110-soc-inaccurate-calculating

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

您好!

我使用 BQ34110来监控电池电压、电流、温度和 SOC、并将数据发送到 MSP430G2553IPW8RQ1。 但是、SOC 数据在下电上电时发生漂移和下降。

  • 20分钟上电后的虚假高电平读数为11%(读取51%、实际读数为40%) ​
  • 5分钟通电后、读数错误为4%(读数为48%、实际读数为44%) ​
  • 充电状态读取时断电58%、 读取时断电37%

此外、输入是否可以取负值?

谢谢。 ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nhi、

    如果您要进行下电上电或从电池组断开监测计、我建议使用 BQ34Z100-G1。 CEDV 监测计的 SOC 估算高度依赖于库仑计数、如果 RAM 被 POR 擦除、监测计更难立即报告相应的 SOC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    这是否意味着、一旦电池连接到 bq34110并通电、我们就无法随时关闭器件、并且在电池放电至0% SoC 之前、器件需要始终保持开启状态、否则、SOC 读数不正确?  

    再次感谢、

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nhi、

    是的、对于大多数监测计、最好始终保持连接。 BQ34110将对从 GPC CEDV 过程中上传的电压表中的 SOC 有所了解、但在激活时它不会非常精确、这可能是您看到错误的原因。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt 的回答。  

    此致、

    你好