This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2650:负载变化时的恒定输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045553/lm2650-constant-output-with-varying-load

器件型号:LM2650

您好、团队、我正在帮助客户寻求您的意见。

尝试使用 Lm2650芯片创建9V 至3.3V 降压转换器。 我使用图18中显示的电路拓扑以及表1中的组件来使用芯片进行原型设计。 我将 Freq adj 引脚保持未连接状态、因为我相信这就是您获得90kHz 开关频率的方法。

我在该电路中遇到的一个大问题是获得一致的输出电压。 我发现、当我将不同的电阻器从 Vout 接地时、它会改变输出电压。 我尝试输入一个非常低的电阻来获得更大的输出电流(正如表1的额定电流那样)、并且发现~25 Ω 负载将获得3.1V 的输出。  

尝试为波动的负载电路提供一致的电源、并且看到负载电阻的微小差异改变了输出电压、这让我担心很多。 我希望这个芯片能够通过迟滞/PID 控制提供一致的输出电压、但它似乎并没有这样做。

为了在正确的输出电压下正确偏置此电路、我可以做些什么吗? 我是否可以犯某种类型的接线错误、或者不同的 IC 在不同负载下保持一致的输出电压时是否会产生更好的结果?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    LM2650应在不同的负载电流下获得恒定的输出电压。 您的电路反馈看起来不起作用。 以下是我的建议。

    1、如有需要、测量开关频率。 测量开关节点波形以确保其正确。

    2.在 Freq adj 引脚和 GND 之间添加一个24.9K 频率电阻器、以设置 200kHz 开关频率。

    3.对于 PIN2睡眠逻辑引脚,您是否可以尝试将此引脚连接到 PWM 的 GND,以查看是否改善了负载调节。

    谢谢、

    Nancy