This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21520:如何将使能引脚用作禁用引脚、反之亦然?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045717/faq-ucc21520-how-can-i-use-an-enable-pin-as-a-disable-and-vise-versa

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC21521

如何将使能引脚用作禁用引脚、反之亦然?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双通道栅极驱动器通常附带 一个使能引脚或一个禁用引脚。 虽然有些设计人员更喜欢其中一种选择、但可能需要设计既可以使用使能驱动器也可以使用禁用驱动器的电路(例如、具有 EN 的 UCC21521和具有 DIS 的 UCC21520)。 这种灵活性可轻松实现驱动器 IC 的多源。 虽然一种实现此类交换的方法是对控制器进行重新编程、以反转进入该引脚的控制信号、但这并不总是一个选项。 相反、最好在控制引脚上添加反相电路、从而无需更改控制。 此常见问题解答介绍了一种仅通过选择要组装的外部元件即可实现 EN 和 DIS 器件的交换的方法。

    将禁用转换为启用

    为了实现启用和禁用器件的轻松交换、设计人员可以为两种配置包含外部组件、根据当前使用的驱动程序选择要组装的器件。

      1 和  2中显示了一个此类电路、第一个图显示了要为使能驱动器组装哪些组件、第二个图显示了要为禁用驱动器组装哪些组件。

    此解决  方案可实现最大的灵活性,只需极少的更改,从而在供应紧张的市场中轻松实现第二货源。 在实现这样的电路时、必须根据控制信号的电压、VCC 电压和所需的传播速度选择晶体管。  

     1:启用设备的配置

     2:禁用设备的配置