This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS721:热性能信息

Guru**** 2796135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044080/tps721-thermal-information

器件型号:TPS721

尊敬的团队:我们能否确认 TPS72118DBVT 的热性能信息。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否在寻找数据表或新热模型中热性能信息的确认信息?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    1、θ JA (Θja)

    2、Theta JC (Θjc)

    3.psi JT (Ψjt)

    功耗

    5.最高工作环境温度

    6.最高结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这些规格中的大多数在数据表中- Θja μ V、Θjc μ A、额定最大工作结温。 未指定功率耗散最大值、因为它取决于环境工作条件、未指定最大环境温度、因为它取决于给定应用中的功率耗散。  这会留下 Ψjt μ m、这将需要一个热模型来生产、需要2-3周。 这是您感兴趣的吗?

    此致、

    Nick