This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:最大限度缩短 FB 引脚的布线长度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045636/lmz14203h-minimize-trace-length-to-the-fb-pin

器件型号:LMZ14203H
主题中讨论的其他器件:LMZ14203

大家好、  

你好。 我们需要您为我们的客户澄清此问题。  

LMZ14203数据表的第10.1节第3点提到"反馈电阻器、RFBT 和 RFBB 以及前馈电容器 CFF 都应靠近 FB 引脚。  由于 FB 节点具有高阻抗、因此应尽可能减小铜面积。 走线来自 RFBT、RFBB、CFF 应远离 LMZ14203的主体、以最大限度地降低噪声。'

我们 对反馈元件应靠近 FB 引脚的器件感到困惑、这些元件的走线应远离车身。 如果我使组件靠近 FB 引脚、很明显、这些组件的走线将靠近 LMZ14203的主体。

感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这可能意味着它远离 DAP 的主体、从而不会切断器件的热路径。

    关键点是使 FB 走线保持较短、并使元件靠近引脚、如下图所示。

    谢谢

    -Arief