This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168-Q1:该组件何时可用于 PSpice 仿真或 WEBENCH 仿真?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045558/lm5168-q1-when-will-this-component-be-available-for-simulation-in-either-pspice-or-preferable-in-webench

器件型号:LM5168-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5168

我对 LM5168感兴趣并希望进行一些仿真、但我找不到它的任何模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    目前、该器件仍处于预发布模式。 PSPICE 仿真通常在器件上市时可用。  

    因此、为了选择组件值、WEBENCH 已在器件的产品文件夹中提供。  

    谢谢

    -Arief