This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:需要锂离子电池充电器建议

Guru**** 2509495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044915/bq24170-li-ion-battery-charger-advice-needed

器件型号:BQ24170

大家好、

我目前正在设计一个锂离子电池充电器来为 Raspberry Pi 4供电。 我将需要使用3.7V 4500mAh ~ 5000mAh 电池。 我对电力电子设备和电池管理不是很熟悉、但是经过一些研究后、我知道我需要一个电池充电器 IC (开关充电器、因为具有高电流)、一个电池电量监测计和一个升压转换器来提供5V 和3A 电压来为 RPI4供电。  

我不确定在选择充电器、电量监测计和升压转换器时需要考虑哪些因素。 因此、了解我需要使用的电池后、是否有人对我可以使用哪些组件提出了建议? 我当时正在研究 BQ24170、但我不确定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们下周再见。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否回答以下问题:

    • 您使用什么输入电压为电池充电?
    • 您需要多大的充电电流?
    • 您需要主机控制型(I2C/SMBus)充电器还是独立充电器?
    • 您需要集成充电器还是充电控制器?
    • 是否需要冷/热 TS 温度充电或 JEITA?
    • 您需要 PowerPath 设备还是非 PowerPath 设备?
    • 是否需要端接电流?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您使用什么输入电压为电池充电?  
      • 理想情况下、电池充电器可以具有5V 输入、就像我想使用 USB 适配器一样。
    • 您需要多大的充电电流?
      •  根据数据表、标准充电电流为2.5A、充电时间大约为2小时、这对于此应用是可以的。 最大充电电流为4.5A
    • 您需要主机控制型(I2C/SMBus)充电器还是独立充电器?
      • I2C 将是理想之选、我希望微控制器(raspberrypi4)具有电池容量数据等 独立充电器也可以。  
    • 您需要集成充电器还是充电控制器?
      • 我不确定这两者之间的区别是什么。 我想将所有这些组件都放在 PCB 板上、因此我假设集成充电器就是我所需要的。  
    • 是否需要冷/热 TS 温度充电或 JEITA?
      • 没关系
    • 您需要 PowerPath 设备还是非 PowerPath 设备?
      • PowerPath 是理想的、但不是必需的
    • 是否需要端接电流?
      • 是的  

    感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 BQ2589x 系列、我认为它们非常适合!

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。