This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:Rvctl 电阻

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045427/bq76925-rvctl-resistance

器件型号:BQ76925

您好!  

我是 FAE Alex Li、我的账户有关于 BQ76925 Rvctl 电阻值的一个问题。

在数据表中、建议使用200kOhm、但在 Slua707中、建议使用1Mohm。

那么、如何选择 Rvctl 电阻值? 什么是 Rvctl 函数?

衷心希望您能发表意见和进行分析!

谢谢、致以诚挚的问候

李亚历克斯

alex-li@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    使用数据表中的建议值。  RVCTL 为 V3P3的稳压器控制提供电流路径。  您可能会看到 SLUA707作者是否为他们的选择提供了任何指导、但基本上使用了数据表中的值。