This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29330:LiFePO4

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ76920, BQ76925, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044951/bq29330-lifepo4

器件型号:bq29330
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76925BQ76942

大家好、整个团队。

 bq29330器件是否可用于处理3节或4节 LiFePO4电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    是的、可以。  请注意 bq29330数据表电气特性"电池电压监控器"部分中的规格。  用于监控电池的输出是具有负增益斜率和相当有限范围的模拟输出。  bq29330是一款老旧且相对昂贵的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复。

    对于   LiFePO4、您建议使用哪种器件而不是 bq29330?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    BQ76925是一款模拟输出器件、可支持低至3节电池。 BQ76920将支持低至3节电池、具有数字输出、在低电压下的精度具有较宽的容差。  BQ76942支持最多3节电池、精度更高。  所有这些器件的预算价格都低于 bq29330。  与目前大多数半导体一样、需求很高、库存可能会耗尽。   

    使用3节 LiFePO4电池、在选择组件时检查您要将电池下拉多远的距离、以检查器件的 POR 级别。