This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:系统编程中

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045233/tps65218-in-system-programming

器件型号:TPS65218

如果 TPS65218xx DCDC1-4的任何电压输入为0V、那么我无法写入 I2C 寄存器。 我可以访问 I2C、但不能更改任何寄存器并使其保持不变。 如何更改 I2C 寄存器并将其保存到 EEPROM、同时保持 DCDC1-4和 LDO1输入0V (因此 DCDC1-4和 LDO1输出为0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burt、

    感谢您在 E2E 上发布问题! 只有 TPS6521815 (空 EEPROM 旋转)可在板上重新编程。 对于所有其他 TPS65218x 型号、在 将 PMIC 焊接到电路板之前、您需要使用 Booster Pack (或 Arrow Services 等 TI 经销商)对器件进行重新编程。 原因是使能信号处于低电平将禁用电源轨、但也可能使 PMIC 进入关断状态、而 I2C 不可用。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    我发现、即使 PWR_EN 为高电平但 DCDC1-4输入为低电平/关闭、我也可以访问 I2C 总线、但无法写入 I2C 寄存器、因此它们将保持写入状态、也不会将新值编程到 EEPROM 中。 使用 Booster Pack、我移除了 DCDC1-4跳线(J5)、因此稳压器没有电压。 我使 PWR_EN (S2)保持开启/高电平、但 PMIC 似乎正在持续复位、这可能是因为 PGOOD 处于低电平。 是否仍有原因可禁用 PMIC 自身复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burt、

    您看到的是 TPS65218x 上的预期行为。 如果 IC 上发生故障(即 PGOOD 故障)、将执行断电序列、PMIC 将从活动状态转换。 这种内置保护功能是电压监控器的一部分、无法禁用。 PGOOD 有两种由严格位控制的工作模式、但在这两 种情况 下都监控 PMIC 的欠压状态。  

    谢谢、

    Brenda