This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:最大传播延迟

Guru**** 2653095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045513/lm5108-maximum-propagation-delay

器件型号:LM5108

大家好、

我们客户的应用需要一个具有最大传播延迟规格的快速驱动器。 我们可以看到 LM5108 、其 数据表显示 的典型传播延迟为20ns。  我们对其 最大传播延迟是否有特征?  


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    对于更具体的特性、您应该参考数据表第10页和第11页上的图表。 负载对传播延迟有一定影响、因为上升/下降时间部分包含在传播延迟规格中。 我建议您使用热性能信息部分计算器件升温的预期值、然后参考第10页和第11页的图表以及所选的 VDD、以获得相当好的传播延迟估算值。 如果输出端具有非常大的负载、则这种情况下的精度会较低、在这种情况下、延迟会看起来更高。  

    谢谢、

    Alex Mazany