This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160EVM:输出保护

Guru**** 2469170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045361/tps274160evm-output-protection

器件型号:TPS274160EVM

您好!

TPS274160B 数据表中规定、输出能够承受1kV 超过1.2/50uSec 的电压浪涌。

在 TPS274160B EVM 上、输出端有可选的 TVS 二极管。

建议使用 的 TVS 二极管为 SMBJ36A-13-F 这些二极管的 IPP 为10.3A、不足以应对1kV/42欧姆的浪涌。  那么 、在什么情况下、如果该器件具有浪涌保护功能且无法承受浪涌电流、则应使用这些 TVS 二极管?

请注意、

Asaf Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    从输出到接地的 TVS 二极管用于电感负载电压钳位。 当存在电感负载时、当开关断开时、输出将非常负。 在这种情况下、输出端的 TVS 将有所帮助。 该器件本身可以承受数据表中所述的浪涌条件、并将 TVS 从 Vs 置于 GND 和 VS 置于 IC_GND 有助于吸收浪涌能量。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    谢谢。 这就是我想知道的。

    此致、

    阿萨夫