This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:TPS548A20 TPS548B22 TPS544B20 5V 输入电压3.3V 输出应用

Guru**** 2579435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS548B22, TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045346/tps548b22-tps548a20-tps548b22-tps544b20-5vinput-3-3v-output-application

器件型号:TPS548B22
主题中讨论的其他器件:TPS548A20TPS544B20

大家好、

客户正在进行5V 输入开关项目、他们想与我们联系、了解 TPS548A20 TPS548B22 TPS544B20是否可以支持5V 输入和3.3V 输出应用、数据表中未显示此配置、您能提供意见吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我们的美国团队将进行检查、然后尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    可以在输入电压为5V、输出电压为3.3V 的应用中使用 TPS548B22、TPS548A20或 TPS544B20。 还需要考虑几个设计注意事项。 对于一种情况、我们必须确保设置开关频率、以便能够实现开关节点的最短关断时间。 在诸如这个的高占空比应用中、这也许需要根据部件的能力设定一个低于预期的开关频率。 另一个主要考虑因素是电感。 在更高占空比和可能更低开关频率的应用中、可能需要更大的电感器、以确保电感器纹波电流在 TI 针对平衡设计的建议的负载电流的0.1x 和0.4x 以内。 虽然这不是硬性要求、但建议使用。 如果在器件的最大额定负载电流附近运行、则还应选择电感器以避免器件的任何高侧过流限制。

    请联系、获取为您描述的应用选择/使用上述任何器件时所需的任何设计指导或帮助。

    此致、

    Alec Biesterfeld