This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122ZA:负输入至高电平正输出

Guru**** 2549340 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20371, LM5122, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045134/lm5122za-negative-input-to-high-positive-output

器件型号:LM5122ZA
主题中讨论的其他器件:PMP20371LM5122LM5156

尊敬的团队

我是否可以知道 TI 是否有  适合以下规格的解决方案、器件或参考设计?

输入电压范围:-34V 至-60V

输出电压:12V

输出电流:0.6A

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    感谢您的参与。  是的、这可以由采用反相降压/升压配置的升压控制器或转换器支持、如以下参考设计所示:

    https://www.ti.com/tool/PMP20371

    显然、该参考设计的功耗比您所需的高得多、并且组件可以缩减。  您可以向 PDS 组提交参考设计请求。

    谢谢、
    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、输出电压为54V、剂量 pmp20371适合该规格?

    输入电压范围:-34V 至-60V

    输出电压:54V

    输出电流:0.6A

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    如果输出为54V、则 SW 电压大于114V、因此 LM5122无法处理如此高的电压。

    该输出功率不大、建议使用非同步方案。 您可以查看 LM5156。