This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:我们是否有适用于 LMZ31530的低功耗解决方案?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530, LMZ31520, TPSM41625, TPSM846C23, TPS548B22, TPS543C20, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044822/lmz31530-do-we-have-a-low-power-solution-for-lmz31530

器件型号:LMZ31530
主题中讨论的其他器件: LMZ31520TPSM41625TPSM846C23TPS548B22TPS543C20TPS546D24

我们是否有适用于 LMZ31530的低功耗解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    我们的美国团队将很快检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小孚

      LMZ31530是一款30A 模块。 LMZ31520是一款20A 模块。  

    您在寻找这种解决方案吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、不

    我们是否有低 IQ 产品可以替代 LMZ31530 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    LMZ31520是 LMZ31530的引脚对引脚兼容型低电流版本。 遗憾的是、如果器件需要进行交换、这些是该器件的两个引脚对引脚版本。

    是否可以更改器件的封装或从基于模块的解决方案改为基于转换器的解决方案(无集成电感器)? 如果是、我也可以提出一些其他建议。  

    关于基于电源模块的解决方案、我建议使用 TPSM41625或 TPSM846C23、具体取决于应用需求。  

    对于基于转换器的解决方案、根据应用需求、我可能推荐使用 TPS543C20、TPS548B22或 TPS546D24。  

    为了提供最低待机电流建议、如果您能提供这些建议、我会询问有关您的应用的更多详细信息。

    此致、

    Alec Biesterfeld