This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:如何降低最小亮度的值

Guru**** 2520460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042691/lm36274-how-can-we-reduce-the-value-of-the-minimum-brightness

器件型号:LM36274

您好!

在 Settings Appp 中将背光调整到最小值后,背光亮度仍然太亮,我们如何降低最小亮度的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、zhouyu、对于这个 LM36274 IC、我们有仅 I2C 或 I2C 加 PWM 亮度控制。 您采用哪种控制模式? 通常、我们可以调节亮度寄存器或 PWM 占空比来更改亮度。 要获得最小亮度、您可以将寄存器值和占空比减小至1%。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该更改哪个明亮寄存器? 请告诉我们注册号、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 数据表中所示、我们使用 背光亮度 MSB 寄存器(地址= 0x05)和 背光亮度 LSB 寄存器(地址= 0x04)来设置亮度、LED 电流。 例如、30mA LED 电流对应于111 (LSB 寄存器) 11111111 (MSB 寄存器)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 I2C 和 PWM 亮度控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我能否问您如何设置 I2C 和 PWM 占空比?  也许帮助会在设置应用程序中显示配置的屏幕截图。 通常、LED 电流可通过 I2C 进行编程或由60uA 至30mA 的 PWM 控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 APK 的哪个选项需要屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 LM36274 EVM GUI? 只想知道如何设置 I2C 和 PWM 占空比。 通常、最低 LED 电流的亮度应非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用 LM36274 EVM GUI,是否可以为我提供 APK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 LM36274 EVM 板、则通过以下链接使用此 GUI 将更加方便: LM36274数据表、产品信息和支持| TI.com 一直到软件开发