This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:第一个 TPS74401‘PG 启用第二个 TPS74401’EN

Guru**** 2515820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045209/tps74401-first-tps74401-pg-enable-second-tps74401-en

器件型号:TPS74401

您好!
我有一个类似的电路、但输入电压为1.5V、输出电压为1.0V、偏置电压为3.3V
PG 引脚通过5k 电阻上拉至1.5V。
第一个 TPS 工作(1.0V 输出)、但其 PG 引脚上的电平仅为0.6V。因此第二个 TPS 关闭(其 EN 为0.6V)。
为什么 PG 电压电平如此低?

e2e.ti.com/.../webench-tools-tps74401-first-tps74401-pg-enable-second-tps74401-en

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、

    您能否提供显示此上电序列的示波器截图?

    数据表的第7.3.2节建议为 PG 使用10kΩ Ω 至1MΩ Ω 的上拉电阻器、因此请尝试使用至少10kΩ Ω 的上拉电阻器、并查看问题是否仍然存在。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的帮助!
    现在一切都好了。 PG 还连接到尚未通电的 FPGA、并下拉 PG。