This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259824OEVM:0.4V 输出电容

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042926/tps259824oevm-output-cap-at-0-4v

器件型号:TPS259824OEVM

我利用 EVAL 板设置、看到故障情况输出电压达到0.4V。 有没有人知道会导致这种情况的原因?  

它的评估板设置为:

ITIMER:2ms 延迟(4700pf)

ILIM:15A 限值(100 Ω)

IMON:0.13V/A (511 Ω)  

Retray_Dly:200ms (0.02uf)

NRetry:无限制(GND)

dVdT:0.5V/ms (0.01uf)

LDStart:禁用(GND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    负载电容是多少? 输入电压是多少? 是否连接了外部负载? 您能否共享显示 VIN、VOUT、IIN 的波形。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kunal Goel、

    负载电容为22 μ F。 电压为12V。 无论是否连接了外部负载、它们的输出都仅斜升至0.4V。 VIN 和 VOUT 波形如下所示。 CH1是输入、CH3是输出。 由于它设置为无限重试模式、因此每隔3.2秒(0.2秒是重试延迟时间)、他就会在 CH3上发出分段 happedn 的噪音。 我假设这是重试周期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您是否单击了"解决"按钮?  

    什么信号是通道2? 您正在 EVM 上进行测试、对吧? 是否确定通道3为 VOUT、因为通道2看起来像 VOUT。

    万用表在 VOUT 处显示什么?

    您在首次上电时遇到了此问题?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    很抱歉、我意外点击了"重爱"的僵尸网络。 但它还没有重新被人们所喜爱。
    这里的情况是我有一些实例(相同的电路)、但只有一个实例存在此问题。 万用表显示的值也约为0.4V。 问题在那里引起了人们的关注、即使是通过交换不同的负载。 我没有意识到问题是从首次上电开始还是没有开始。

    谢谢、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    什么信号是通道2? 那么、您在自己的电路板上使用了 EVM 设计吗? 只有1个电路板有问题、其他电路板工作正常?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    CH2是电路输出的另一个相同设计。 我在自己的电路板上使用了与 EVM 相同的设置。 问题仅 发生在 板上的一个上。  

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    它可能与器件相关。 是否可以用新设备替换并检查?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是的、这是我目前拥有的计划。 我计划更换该部件并为该案例发出 FA 请求。
    但同时、我不确定该案例是否由任何相关的绕线值引起。  

    有关该器件的一个问题。 任何保护功能都可以将此电源电压限制在0.4V 吗?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    在您看到这种行为之前、您进行了哪些测试? 大多数保护机制关闭部件、因此 VOUT=0。 0.4意味着可能存在从 IN 到 OUT 的电流路径。 您能否探测其他引脚,如 dVdt、ITIMER?  

    您能否共享原理图?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    计时器看起来不错。 我说过、因为良好电路和不良电路的波形相同。 对于 dVdT、对于坏的情况、也没有出现。 下面显示了好的坏的坏的和好的坏的。

    很抱歉、我无法在此处分享原理图。 但我可以说的是、好的和坏的电路是相同的、就是相同的例子。  

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    什么是绿色?什么是黄色? 左侧是坏的、右侧是好的? 您可以共享个人消息的原理图和布局。 您还可以尝试在 EVM 上放置不良器件并进行测试、也可以提交 FA。 坏部件以前是否正常工作、或者首次上电时是否失败?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    CH1、黄色、是输入。 CH2、绿色、是 dVdt。 对于与设计相关的文件共享、我需要检查它。 我将提交 FA 申请、我实际上计划这样做。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    DVDT 200mV/div 或2V/div 的刻度是一回事?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    CH2、dVdt 的刻度为200mV/div。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    从 dVdT 的角度来看、右侧的良好电路板波形看起来也不是很理想。 dVdT 应升至 VIN 以上并最终稳定至 VIN。 但是、如果时间刻度为0.2V/div、则 dVdt 值非常低、并且即使在 VIN 为零时、dVdt 也已经处于某个电压?

      

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    这是因为它不在屏幕上。 CH1以下是输出、而 CH3是良好输出的 dVdT。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    让我们看看 FA 的说法。 但是,它看起来的一件事是 dVdt 始终 跟随输出,它实际上应该高于输出,然后最终跟随输出。

    此致

    Kunal Goel