This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923H:将2个灯串与 LM36923H 配合使用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36923H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044553/lm36923h-using-2-strings-with-the-lm36923h

器件型号:LM36923H

大家好、团队、

在我的应用中,我不需要 LM336923H 的第三个字符串。

您能回答以下问题吗?

  • 我不打算使用 PWM 输入、只使用 I2C。 因此、问题是我是否将引脚保持未连接状态、或者应该将引脚上拉至高电平或低电平?
  • 当使用第三个串输入 LED3 LM36923H 时、不会使用该器件、我们是否应保持未连接状态、还是应将其拉高或拉低?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、我仍 在处理这个问题、我将尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor

       对于 PWM 输入、如果未启用此功能、您可以将其保持悬空。

       2.对于未使用的 LED 输出引脚、最好将其拉高 至大于0.3V 的电源轨、原因是在意外启用未使用的灌电流期间避免升压 OVP。