This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65138:设置负电压上升和下降

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045080/tps65138-set-the-negative-voltage-up-down

器件型号:TPS65138

各位专家、您好!

客户计划使用 TPS65138对 OLED 进行偏置。 关于 CTRL 引脚、它是否能够在调节结束后再次设置电压? 还是应再次下拉以禁用、然后发送所需数量的脉冲(上升沿)?  

切换 CTRL 引脚以调节电压并保持上拉状态后、客户是否只需再次切换 CTRL 即可设置下一个电压?

另一方面、它能否不输出-4.9V 电压? 例如、上升沿计数在默认电压输出之前完成、或者有任何方法可以更改默认输出电压。 客户希望更大的电压>-4.5V。

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    是的、客户可以在加电后随时更改(设置)负电压。 正常运行时、CTRL 应保持高电平以启用器件、并且只有在负电压变化期间、CTRL 引脚才应根据数据表中图9中的时序图看到上升沿。

    使用 CTRL 引脚调节电压后、应保持高电平以使器件保持启用状态。 客户可以再次向 CTRL 引脚施加上升沿以设置下一个电压。

    该器件最初将输出-4.9V 默认电压、经过400us 的修整时间后、客户可以使用 CTRL 引脚设置新电压。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    了解 CTRL 引脚的用法和序列。 遗憾 的是、TPS65138必须在 CTRL 引脚设置新电压之前输出-4.9V 电压。

    此致、

    Hideki