This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:以菊花链形式连接 TLC59283 LED 驱动器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044623/tlc59283-daisy-chaining-the-tlc59283-led-driver

器件型号:TLC59283

首先、我已成功将 TLC591x 系列的8位 LED 驱动器以菊花链形式连接在一起。

这种情况很好、其中10个连接在一起。 再写入9个字节后、最后的锁存寄存器与第一个寄存器之前的值相匹配。

我现在已切换到非常相似的器件、尽管为16位:TLC59283。

除了链外、一切都正常。 我没有在 Sout/SIN 上获得预期的位。

即使在模仿 在这个论坛上共享的采样模式、具有相同的信令顺序和相同的时序后、链器件也会看到意外数据。

TLC591x 和 TLC59283在如何将最后一位从寄存器移出到 Sout 方面是否存在根本差异?

我希望、如果我写入一个16位模式两次、那么两个器件将显示相同的锁存输出、并且链接器件将馈送第一个器件的内容。

需要明确的是:我已经按照数据表中所示对器件进行了布线:第一个器件的 Sout 连接到第二个 SIN。

Lat 和 CLK 在它们之间共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    TLC5928x 的接口协议与 TLC591x 类似。 输入位 通过 CLK 的上升沿被移入 SDO。 我认为、从控制器到 TLC 器件可能会有一些传输延迟、这使得接口时序不是标准的。 您能否帮助在 IC 引脚上捕获两个器件的 SIN/CLK/LAT/Sout 波形以检查时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hardy。

    很高兴知道它们应该是相同的。 我将尝试捕获信号。

    它在上升沿发生变化确实让我感到困惑、因为数据也会随着 SCLK 的上升而移入寄存器!

    数据表第15页:"在 SCLK 引脚的上升沿、SIN 引脚上的数据被移入16位寄存器 LSB;在 SCLK 上升沿、Sout 数据发生变化。"

    因此、当数据移入时、SOUT 仍处于设置过程中。 这是如何工作的?

    在您将其转换为级联中下一个 IC 的 SIN 之前、是否应该有稳定的 Sout 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确定我的一个芯片有缺陷。

    我已将其替换为新 IC、现在我看到菊花链按预期工作。

    我希望在焊接时用热风枪杀死芯片(我在300摄氏度下使用热风枪、这是否适合这个部件?) 或者我使用 ESD 将其杀死。 TLC59283是否异常脆弱?

    不管怎么说、它现在可以工作了。