您好、先生、
我设计了一个参考 BQ24610推荐电路的原理图。
BQ24610 为24V 电池充电。
但是、当外部电源连接到27V 时、PG 指示灯亮起、其他两个指示灯不亮、
它无法充电。 无论是否使用电池、状态都是相同的。


我不是原因。 可以帮我审核我的设计吗?
问题是什么?
谢谢。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您的 TS 引脚偏置为97.9%的 VREF。 TS 引脚需要介于 VLTF 和 VHTF 之间才能启动充电、这介于 VREF 的73.5%和37%之间。
原理图审阅如下:
1.确认1.5A 充电电流。
2.确认157mA 预充电电流。
2.15确认输入电流限制。
4.确认25.2 V 电池。 请确保您在电池电压上有足够的余量、但也不要超过建议的最大工作输入电压28V
6.确认5小时安全计时器。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。