尊敬的先生:
如果 bq24610 VREF 与 VCC 短路、则在连接交流适配器时 bq24610能否正常工作? 它能正常地为电池充电吗? 它可以为 VSYS 供电吗?


我认为这种设计是不合理的。
电路 LED 的这一部分指示 VSYS 是由交流适配器还是电池供电。如果它用于扫视机器人的设计、则可以删除电路的这一部分吗?
如果未删除、能否进行以下修改。

非常感谢!
Ellie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
如果 bq24610 VREF 与 VCC 短路、则在连接交流适配器时 bq24610能否正常工作? 它能正常地为电池充电吗? 它可以为 VSYS 供电吗?


我认为这种设计是不合理的。
电路 LED 的这一部分指示 VSYS 是由交流适配器还是电池供电。如果它用于扫视机器人的设计、则可以删除电路的这一部分吗?
如果未删除、能否进行以下修改。

非常感谢!
Ellie
尊敬的 Ellie:
VREF 是3.3V 稳压电压输出、不能短接至 VCC。 实际上、VREF 引脚的绝对最大额定值为3.6V
具有 D10和 D11的 LED 电路用于提供 ACDRV 和 BATDRV 状态的 LED 输出。 拥有或不拥有它们完全取决于您的系统需求。
如果您确实想使用它、请确保较低的 NMOS 获得足够的电压来打开它们。 我们在 EVM 中使用两个100kOhm 分压器、但所介绍的设计使用10kOhm 分压器和100kOhm 分压器。 这使得 NMOS 驱动电压为 VCC 电压的1/11、而不是 VCC 电压的1/2。
此外、如果您要使用该电路、请确保与二极管一致的电阻器的额定输入电压和通过它们的电流。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
尊敬的 Mike:
感谢你的答复。 上述问题已得到理解。 需要询问的另一个问题是 PG 引脚指示 VCC 是否在有效范围内(不处于 UVLO 或 acov 或睡眠模式)。 当 bq24610evm D5导通时、这意味着 IC VCC 输入有效、并不意味着 bq24610可以正常工作。 是这样吗? 如果 D4打开、则意味着交流适配器连接正常、acdrv 输出正常。 在哪些情况下、D4可能开启、D5可能关闭?
非常感谢!